Le défaut PHF du variateur ATV312 signifie "coupure phase réseau".
Recherche des causes
Il est tout d'abord nécessaire de couper l'alimentation générale, puis d'attendre l'extinction totale de du variateur avant de ré-alimenter à nouveau le produit.
Si le défaut apparait de nouveau à la mise sous tension sans que l'ordre de marche n'ait été activé, il est nécessaire de vérifier la présence tension entre chaque phase d'entrée avec un multimètre : L1 et L2, L2 et L3 et L1 et L3,
- si la tension est présente et que le défaut est toujours actif ==> il est nécessaire de changer le variateur,
- si la tension est absente ou qu'une phase est déficiente ==> l'anomalie est extérieure au variateur : vérifier contacteur, fusibles, etc.
Si le défaut apparaît en charge, tension d'alimentation toujours présente, la cause en est peut-être une charge avec balourd. Il est alors nécessaire d'inhiber le défaut IPL dans menu défaut :
- MenuFLT ==>IPL = NO.