En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Comment piloter un variateur de vitesse ATV312 via son terminal intégré ou terminal déporté (HMI) ?

Introduction
Précision importante

Schneider livre les variateurs neufs pré-paramétrés de façon identique.
Ce jeu de paramètre est appelé '' Réglage usine ''
Il est possible de retourner au réglage usine à tout moment :
  • Menu CtL => CFG = Std
  • => FCS = InI (le paramètre repasse à no à la fin)

Cette fiche considère que :
  • les paramètres sont en réglage usine (cas d'un produit neuf sortie carton),
  • le moteur à entrainer est un moteur à cage d'écureuil classique 50 Hz et non un moteur synchrone ou à bagues,
  • le moteur à entraîner est du même calibre que le moteur,
  • le metteur en service sait utiliser le terminal graphique ou de l'afficheur (validation, arborescence).

Faire varier la vitesse par la mollette du clavier,  les ordres de marche sont issus du bornier


Schéma


Câblage

Ponter la borne LI1 à la borne +24V.

Paramétrage

Menu CtL => FR1 = A1U1.

Fonctionnement
  • positionner l'afficheur sur reF => A1U1,
  • valider en appuyant sur la mollette,
  • démarrer en activant LI1,
  • tourner la mollette de l'afficheur pour accélérer ou ralentir,
    A1U1 est exprimé en pourcentage de la plage de fréquence. Cette valeur n'est donc possible que de 0 à 100.
Pour mémoriser la valeur à la remise sous tension, nécessité d’actionner ‘’Entrée’’ avant la mise hors tension, mais à la remise sous tension, le variateur redémarre à la vitesse originelle mais il faut refaire la configuration Ref = A1U1 pour la modifier à nouveau

Pour faire tourner le moteur sans le bornier, seulement avec le terminal ou l'afficheur



Par l'afficheur intégré
Afficheur
Paramétrage

Première possibilité
  • menu CTL => LAC = L3,
  • menu CTL => CHCF = séparé,
  • menu CTL => CD1 = LOC
  • menu CTL => FR1 = A1U1.
    Attention, paramétrer dans cet ordre car forcer le paramètre LAC à L3 force FR1 et CD1 en réglage usine
Deuxième possibilité
  • effectuer un réglage usine (voir début de ce dossier),
  • menu CTL => CHCF = SIM,
  • menu CTL => FR1 = A1U1.
Fonctionnement
  • positionner l'afficheur sur : Menu reF => A1U1,
  • appui sur Run et rotation de la molette pour fonctionner,
  • appui sur Stop pour arrêter.
Par le terminal déporté


Paramétrage
  • Menu CtL => LAC = L1 ou L2,
    => FR1 = LCC,
Fonctionnement
  • positionner l'afficheur sur Menu reF => LFR,
  • bouton RUN : Marche,
  • bouton STOP : Arrêt du variateur,
  • bouton FWD/REV : inversion du sens de rotation
  • bouton '' flèche vers le haut'' ou ''flèche vers le bas'' ou alors la mollette dans le sens horaire ou antihoraire : augmentation ou diminution de la consigne vitesse.

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies