Quelle est la longueur maximum de câble possible entre un variateur ATV21 / ATV212 et un moteur sans utilisation de self de sortie ?
Si les longueurs de câble puissance entre un variateur ATV21 / ATV212 et son moteur n'excède pas :
- 30m maximum pour du câble non blindé,
- 10m maximum pour du câble blindé,
Si ces limites de longueur de câble dont dépassées, consulter le dossier joint :
Quelles sont les réferences des inductances moteurs dédiées au variateur ATV21 ou ATV212 ?