En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Quel type de relais temporisé permet de maintenir un contact sans alimentation ?

Certains relais de la gamme RE7 peuvent stocker de l'énergie pendant un court laps de temps et la restituer en gardant un contact actif pendant la durée temporisée.

Lesrelais disposant de la fonction K permettent cette fonctionnalité.

L'évènement à temporiser doit rester actif au moins une seconde, la temporisation est activée à partir du moment où l'évènement à temporiser est désactivé et elle peut rester active au moins 10 mn jusqu'à sa retombée; durant sa durée d'écoulement, le relais n'est plus alimenté.

Exemple d'application :  une alarme qui ne devra être prise en compte 3 minutes après son enclenchement.

Les références sont :

  • RE7RB11MW : ne dispose que d'un contact,
  • RE7RM13MW : dispose de deux contacts.



Fonction K


Attention !

Lorsque l'appareil a été hors tension pendant plus d'un mois, il est nécessaire de le mettre sous tension pendant quinze secondes pour l'activer. Ensuite, une durée supérieure à une seconde doit être appliquée  pour commander la temporisation.
Si cette durée n'est pas respectée, le relais reste indéfiniment enclenché.

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: