Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la différence entre un ATV11PU et un ATV11HU et entre un ATV12P et un ATV12HU ?


Les variateurs de vitesse Altivar de référence ATV11PUxxxx et ATV12Pxxxx (version P comme Plate) n'ont pas de radiateur, ils sont installés sur une semelle pour montage sur bâti de machine, lorsque la masse de ce bâti permet de dissiper les calories.

Exemple : ATV12PU22M3
 


Les variateurs de vitesse Altivar de référence ATV11HUxxxx et ATV12HUxxxx (version H comme Heat sinck) sont disponibles avec radiateur et ils sont montés classiquement en armoire ou tableau électrique.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?