Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelle est la consommation des bobines de contacteurs LC1D.. en VA ?
Les bobines 50 Hz des contacteurs :
- LC1D09xx à LC1D38xx et LC1DT20xx à LC1DT40xx consomment 70 VA à l'appel et 7 VA au maintien,
- TESYS D Everlink LC1D40Axx àLC1D65Axx et LC1DT60Axx à LC1DT80Axxconsomment 160 VA à l'appel et 15 VA au maintien,
- LC1D80xx et LC1D95xx consomment 245 VA à l'appel et 26VA au maintien,
- LC1D115 et LC1D150xx consomme 350 VA à l'appel et 18VA au maintien.
Les bobines 60 Hz des contacteurs :
- LC1D09xx à LC1D38xx et LC1DT20xx à LC1DT40xx consomment 70 VA à l'appel et 7,5 VA au maintien,
- TESYS D Everlink LC1D40Axx à LC1D65Axx et LC1DT60Axx à LC1DT80Axx consomment 140 VA à l'appel et 13VA au maintien,
- LC1D80xx et LC1D95xx consomment 245 VA à l'appel et 26VA au maintien,
- LC1D115xxet LC1D150xx consomme 350 VA à l'appel et 18VA au maintien.
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: