{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Est-il possible d'utiliser le logiciel de programmation SR1SFT01 destiné au module SR1 avec le modules SR2 ?

Non, il n'y pas de compatibilité du logiciel ZelioSoft1 de référence SR1SFT01 avec les relais programmables ZELIO SR2 et SR3 :
  • le logiciel ZelioSoft1 de référence SR1SFT01 ne peut programmer que la première génération de relais ZELIO SR1 commercialisé entre 2000 et 2005,
  • le logiciel ZelioSoft2 de référence SR2SFT01 ne peut programmer que la deuxième génération de relais ZELIO SR2 ( pour relais compacts) et SR3 ( pour relais modulables) commercialisés depuis 2005 jusqu'à ce jour.

De la même façon :
  • le câble de liaison SR1CBL01 ne peut être utilisé que pour connecter un PC pourvu du logiciel SR1SFT01 et les relais programmables SR1,
  • les câbles de liaison SR2CBL01 et SR2USB01 ne peuvent être utilisés que pour connecter un PC pourvu du logiciel SR2SFT01 et les relais programmables SR2 et SR3.
Remarque
  • Le câble SR2CBL01 convient aux PCs équipés d'un port de communication avec connecteur canon SUB-D 9 broches,
  • Le câble SR2USB01 convient aux PCs équipés d'un port de communication avec connecteur USB.

Important
Il y a compatibilité de programme entre modules équivalents SR2 / SR1 (voir le fichier lisez.moi du logiciel SR2SFT01).
Il est possible d'ouvrir un programme de module SR1 (xxx.zel) avec le logiciel de programmation des modules SR2/SR3.

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
Les articles qui pourraient être utiles
En savoir plus
Gamme: