Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment différencier le défaut thermique du défaut court-circuit d'un démarreur TESYSU (utilisation de LUFDH11 et LUA1C) ?


Le module LUFDH11 est utilisé pour différencier le défaut thermique du défaut court-circuit d'un démarreur-contrôleur  TESYSU.

Ce module ne comporte que deux contacts pour la signalisation du défaut thermique. Pour discriminer le défaut court-circuit, il est nécessaire d'ajouter le module LUA1C.

Pour simuler un défaut thermique et ainsi vérifier l'état de fonctionnement des contacts du module LUFDH11 des modules TESYSU, il est nécessaire de :
 
  • utiliser obligatoirement un module de contrôle évolutif de type LUCBxx, LUCCxx et LUCDxx,
  • alimenter le module TESYSU ( tension possible suivant les références de 24 à 240 VDC ou VCA),
  • actionner le bouton test du module de contrôle évolutif,
  • vérifier le changement des contacts du LUFDH11.

Les contacts du module LUFDH11 sont les suivants : contact  NC bornes 05-06 et contact NO borne 07-08

Attention

Le réarmement du départ-moteur se fait par action de l'opérateur sur le bouton rotatif de la base puissance si le moteur est suffisamment froid (en deçà de la mémoire thermique du LUFDH11)
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?