Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment inhiber tous les défauts sur un ATV61 ou ATV71 ?


Les variateurs ATV61 et ATV71 permettent l'inhibition de certains défauts par simple affectation d'un entrée Tout Ou Rien (TOR) ou par simple affectation d'un bit issu d'un bus ou réseau de communication (Modbus, CanOpen, Ethernet TCP).

Voici la liste des défauts inhibables par ces variateurs : APF, CnF, COF, EPF1, EPF2, FCF2, LFF2, LFF3, LFF4, PtF2, PtFL, SLF1, SLF2, SLF3, SrF, SSF, tJF, AnF, EnF, InFA, InFb, SOF, SPF, tnF, USF.

La signification de ces défauts est décrite dans le document joint à ce dossier.


Attention !

  • Cette fonction n'est pas reconnue par la législation sécurité.
    Il est possible d'inhiber certains défauts via une entrée Tout Ou Rien du variateur, mais quoi qu'il en soit, l'entrée Power Removal ou alors certains défaut rendant tout fonctionnement impossible seront prioritaires sur cette commande.
     
  • comme vous les défauts ne sont pas inhibables, lire dans le fichier attaché les défauts qui peuvent être inhibés et ceux qui ne peuvent l'être.
     

Méthode

Pour inhiber les défauts via l'activation d'une entrée logique (ou d'un bit du mot de commande si piloté par la communication), il est nécessaire :
 
 
  • d'activer le niveau d'accès Expert : Menu 2. NIVEAU D'ACCES = Expert ,

     
  •  d'affecter l'entrée logique (ou bit du mot de commande) dans le menu "1.8 Gestion des défauts" ==> Inhibition défauts ==> Affect.inhibit.déf. = LIi avec LIi pouvant aller de LI1 à LI14 si est ajoutée une carte d'extension d'Entrées / Sorties.
 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?