Quels sont les avantages de l'intégration d'un contacteur de shuntage ou de by-pass lors de l'utilisation d'un ATS48 ?
L'intégration d'un contacteur de shuntage, lequel permet de "by-passer" le démarreur dès la fin de son démarrage comporte les bénéfices suivants :
- une durée de vie du pont puissance beaucoup plus importante : il n'est sollicité que lors de la phase démarrage,
- des économies d'énergie puisque le pont puissance composé de thyristors n'étant plus sollicité ne dissipe plus d'énergie,
- cette dissipation d'énergie en moins permet un moindre échauffement de l'armoire ou du local électrique.