En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Comment fonctionnent les pédales analogique XPE ?

Les interrupteurs à pédale analogiques XPEM29 et XPER29 sont équipés d'un détecteur à sortie analogique de référence XS4P18AB110.

Ce détecteur à raccordement 3 fils et de référence XS4P18AB110 est un générateur de courant 0-10mA.

La course d'enfoncement de ce capteur a été adapté de façon à ce qu'elle varie de 0 à 5 mA.


Courbe

Pour bénéficier d'un signal tension, il est nécessaire de placer une impédance de charge R entre BK (sortie) et BU (-). La tension à utiliser sera obtenue aux bornes de la résistance.



Tableau




Le détecteur peut être alimenté en 24VDC ou 48VDC :

  • en 24VDC, l'impédance de charge R doit être inférieure à 1500 Ohms.
    La tension maximum de sortie sera alors de  Rmax x Imax = 1500 x 5mA = 7,5V max.

    Pour obtenir un signal tension linéaire standard, utiliser une résistance de 1000 Ohms, la tension aux bornes de la résistance évoluera alors de U = 0 à U = 1000 x 5mA = 5 V.
  • en 48VDC, l'impédance de charge R doit être inférieure à 3300 Ohms.
    La tension maximum de sortie sera alors Rmax x Imax = 3300 x 5mA = 16,5V max
    .
    Pour obtenir un signal tension linéaire standard, utiliser une résistance de 2000 Ohms, la tension aux bornes de la résistance évoluera alors de U = 0 à U = 2000 x 5mA = 10 V.

Schneider Electric France

Besoin d'aide ?

Besoin d'aide ?

Sélectionnez le bon produit

Sélectionnez le bon produit

Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

Obtenir un devis

Obtenir un devis

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Où acheter ?

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

Centre d'aide

Centre d'aide

Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.

  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies