Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'utiliser des relais thermique de la gamme Tesys D en courant continu ?


Oui, il est possible d'utiliser des relais thermique tesys D pour des moteurs à courant continu.

Méthode 

Le choix de la référence du relais thermique est effectué en fonction de l'intensité d'induit du moteur à courant continu.
Exemple:  pour un moteur de 25A , choix du relais thermique de référence LRD32 disposant d'une plage de réglage de 23 à 32 A.


Ensuite, le câblage du module relais thermique doit être effectué de la façon suivante :



Les relais à bilame ainsi que leur support indépendant du contacteur sont détaillés dans la figure jointe.


 
 



 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?