{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Est-il possible de suivre plus de 5 circuits électriques avec le système Wiser Energy ?
En déclinaison PowerTag il est possible de suivre jusqu'à 20 circuits électriques (impossible de suivre une consommation d'eau ou de gaz)

En déclinaison EM5, il est possible de suivre au maximum 5 circuits électriques monophasés. Dans cette déclinaison il est possible d'installer des extensions au module EM5 pour suivre des consommations d'eau ou de gaz. Il est également possible de faire du contrôle commande avec l'extension MIO (EER31500)

Schneider Electric France