Consulter la FAQ

Est-il possible de suivre une production d'énergie avec le système Wiser Energy

Date de publication : 13 mai 2020

Oui, il est possible de suivre des consommations et des productions (panneaux solaires, éoliennes, ...) avec le système Wiser Energy (déclinaison avec PowerTag)


Information :
Il existe 2 déclinaisons du système Wiser Energy :
  • Déclinaison EM5 : Permet de suivre les usages RT2012 (électricité, eau, gaz) en monophasé uniquement. Permet également de piloter des charges via l'extension MIO.
  • Déclinaison PowerTag : Permet de suivre uniquement des consommations ou productions électriques en monophasé ou en triphasé

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.