Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la décomposition des boîtes à boutons plastique XALD132 et XALD134 - Marquage sur porte-étiquette et étiquette sous tête - 1 bouton tournant à manette et 2 positions fixes - 2 contacts NO?


La décomposition des boîtes à boutons plastique :
  • XALD132 avec un marquage sur porte-étiquette et étiquette sous tête, 1 bouton tournant à manette et 2 positions fixes " Arrêt / Marche ", avec deux contacts "à fermeture"
  • XALD134 avec un marquage sur porte-étiquette et étiquette sous tête, 1 bouton tournant à manette et 2 positions fixes " O / l ", avec deux contacts "à fermeture"

Est la suivante :




 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?