Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la décomposition de la boîte à boutons plastique XALD144E - Marquage sur porte-étiquette et étiquette sous tête - 1 bouton tournant à serrure 2 positions - 1 contact "NO" et 1 contact "NF"?


La décomposition de la boîte à boutons plastique XALD144E avec marquage sur porte-étiquette et étiquette sous tête , et 1 bouton tournant à serrure 2 positions fixes (clé n°455 retrait à gauche), avec 1 contact "à fermeture" marqué " O "  et 1 contact "à ouverture" marqué " l " est la suivante :



 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?