Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la décomposition de la boîte à boutons plastique XALD339 - 3 boutons à impulsion - 1 affleurant vert 1 contact "NO", 1 affleurant rouge contact "NF", 1 affleurant vert contact "NO" ?


La décomposition de la boîte à boutons plastique XALD339 avec 3 boutons à impulsion, dont un affleurant vert avec un contact "à fermeture" de marquage " l ", un affleurant rouge avec un contact "à ouverture" de marquage " O ", et un affleurant vert avec un contact "à fermeture" de marquage " ll " est la suivante :


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?