Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la décomposition des boîtes à boutons plastique XALD324 / 326 / 334 - Marquage sur poussoir - 3 boutons à impulsion 1 affleurant blanc, 1 affleurant rouge, 1 affleurant noir ?


La décomposition des boîtes à boutons plastique :
  • XALD324 avec marquage sur poussoir, 3 boutons à impulsion dont 1 affleurant blanc avec un contact "à fermeture" et marquage "flèche noire haut", 1 affleurant rouge avec un contact "à ouverture" et marquage " O ", 1 affleurant noir avec un contact "à fermeture" et marquage "Flèche blanche bas"
 
  • XALD326 avec marquage sur poussoir, 3 boutons à impulsion dont 1 affleurant blanc avec un contact "à fermeture" et marquage "flèche noire haut", 1 affleurant rouge avec un contact "à ouverture" et marquage " Stop ", 1 affleurant noir avec un contact "à fermeture" et marquage "Flèche blanche bas"
 
  • XALD334 avec marquage sur poussoir, 3 boutons à impulsion dont 1 affleurant blanc avec un contact "à fermeture" et marquage "flèche noire droite", 1 affleurant rouge avec un contact "à ouverture" et marquage " O ", 1 affleurant noir avec un contact "à fermeture" et marquage "Flèche blanche gauche"

Est la suivante :







 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?