Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la décomposition de la boîte à boutons plastique XALD324E - marquage sur poussoir - 3 boutons à impulsion avec 1 affleurant blanc, un rouge et un noir - 3 contacts "NO" et 3 contact "NF" ?


La décomposition de la boîte à boutons plastique XALD324E avec marquage sur poussoir, 3 boutons à impulsion avec 1 affleurant blanc, un contact "à fermeture" et un contact "à ouverture" marqué "flèche noire haut", un affleurant rouge  avec un contact "à fermeture" et un contact "à ouverture" marqué " O ", et un affleurant noir avec un contact "à fermeture" et un contact "à ouverture" marqué "flèche blanche bas" est la suivante :


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?