Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la décomposition des boîtes plastique XALE1112, XALE1115 et XALE1142 - 1 unité de commande et de signalisation Ø 22 - 1 bouton-poussoir à impulsion affleurant rouge - marquage "stop" ?


La décomposition des boîtes plastique :
  • XALE1112 avec une unité de commande et de signalisation Ø 22, un bouton poussoir à impulsion affleurant rouge et un contact "à ouverture" sans marquage,
  • XALE1115 avec une unité de commande et de signalisation Ø 22, un bouton poussoir à impulsion affleurant rouge et un contact "OF" sans marquage,
  • XALE1142 avec une unité de commande et de signalisation Ø 22, un bouton poussoir à impulsion affleurant rouge et un contact "à ouverture" marqué "Stop" (blanc).
Est la suivante :






 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?