Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la décomposition de la boîte plastique XALE1441 - 1 unité de commande et de signalisation Ø 22 - 1 bouton tournant à serrure avec clé n°455 - 2 positions fixes - 1 contact "NO" ?


La décomposition de la boîte plastique XALE1441 avec une unité de commande et de signalisation Ø 22, un bouton tournant à serrure avec clé n°455 et 2 positions fixes, marquage "O / l " blanc, et un contact "à fermeture", est la suivante :


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?