Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la décomposition des boîtes plastique XALE2011 et XALE2015 - 2 unités de commande et de signalisation Ø 22 - 2 boutons-poussoirs à impulsion, 1 affleurant vert et 1 affleurant rouge ?


La décomposition des boîtes plastique :
  • XALE2011 avec deux unités de commande et de signalisation Ø 22, deux boutons-poussoirs à impulsion dont un affleurant vert avec un contact "à fermeture" et un affleurant rouge avec un contact "à ouverture",
  • XALE2015 avec deux unités de commande et de signalisation Ø 22, deux boutons-poussoirs à impulsion dont un affleurant vert avec deux contacts "à fermeture" et un affleurant rouge avec un contact "OF".

Est la suivante :




 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?