Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la décomposition des boîtes plastique XALE2141 et XALE2151 - 2 unités de commande et de signalisation Ø 22 - 2 boutons-poussoirs à impulsion, 1 affleurant vert et 1 affleurant rouge ?


La décomposition des boîtes plastique :
  • XALE2141 avec deux unités de commande et de signalisation Ø 22, deux boutons-poussoirs à impulsion dont un affleurant vert avec un contact "à fermeture" et marquage " l " (Blanc), et un dépassant rouge avec un contact "à ouverture"  et marquage " O " (Blanc).
  • XALE2151 avec deux unités de commande et de signalisation Ø 22, deux boutons-poussoirs à impulsion dont un affleurant vert avec un contact "à fermeture" et marquage "START" (Blanc), et un affleurant rouge avec un contact "à ouverture"  et marquage "STOP" (Blanc).
Est la suivante :





 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?