Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la décomposition de la boîte plastique XALE21V1B - 2 unités de commande et de signalisation Ø 22 - 1 bouton-poussoir à impulsion affleurant vert + 1 voyant lumineux vert à DEL intégrée ?


La décomposition de la boîte plastique XALE21V1B avec deux unités de commande et de signalisation Ø 22, un bouton-poussoir à impulsion affleurant vert avec un contact "à fermeture" et marquage " l " blanc, et un voyant lumineux vert à DEL intégrée - Tension alternative ou continue de 24 V - est la suivante :


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?