Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la décomposition des boîtes plastique XALE3251 et XALE3255 - 3 unités de commande et de signalisation Ø 22 - 3 boutons-poussoirs à impulsion affleurant Blanc, Rouge et Noir ?


La décomposition des boîtes plastique :
  • XALE3251 avec trois unités de commande et de signalisation Ø 22, et 3 boutons-poussoirs à impulsion dont un affleurant blanc avec un contact "à fermeture" et marquage "flèche haute" noire, un affleurant rouge avec un contact "à ouverture" et marquage " O " blanc, et un affleurant noir avec un contact "à fermeture" et marquage "Flèche basse" blanche,
  • XALE3255 avec trois unités de commande et de signalisation Ø 22, et 3 boutons-poussoirs à impulsion dont un affleurant blanc avec un contact "OF" et marquage "flèche haute" noire, un affleurant rouge avec un contact "OF" et marquage " O " blanc, et un affleurant noir avec un contact "OF" et marquage "Flèche basse" blanche.
Est la suivante :





 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?