Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la décomposition de la boîte plastique XALE3401 - 3 unités de commande et de signalisation - 3 boutons-poussoirs à impulsion avec 2 affleurants verts et 1 dépassant rouge ?


La décomposition de la boîte plastique XALE3401 avec trois unités de commande et de signalisation, trois boutons-poussoirs à impulsion dont un affleurant vert avec un contact "à fermeture" et marquage " l " blanc, un dépassant rouge avec un contact "à ouverture" et marquage " O " blanc, et un affleurant vert avec un contact "à fermeture" et marquage " ll " blanc, est la suivante :



 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?