Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la décomposition de la boîte plastique XALE3351 - 3 unités de commande et de signalisation - 3 boutons-poussoirs à impulsion avec 1 affleurant blanc, 1 noir, et 1 dépassant rouge ?


La décomposition de la boîte plastique XALE3351 avec trois unités de commande et de signalisation, trois boutons-poussoirs à impulsion dont un affleurant blanc avec un contact "à fermeture" et marquage "flèche droite" noire, un dépassant rouge avec un contact "à ouverture" et marquage " O " blanc, et un affleurant noir avec un contact "à fermeture" et marquage "flèche gauche" blanche, est la suivante :




 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?