Quelle est la référence du câble de raccordement entre un contrôleur M2xx (M221, M241 ou M251) et un IHM XBTN410, XBTN401, XBTR410 et XBTR411 ?
La référence du câble de communication entre :
- Un contrôleur M221, M241 ou M251 (connecteur femelle RJ45) et
- Un IHM de type XBTN410, XBTN401, XBTR410 et XBTR411 (connecteur femelle SUB-D25 contacts) est :
- Un contrôleur M221, M241 ou M251 (connecteur femelle RJ45) et
- Un IHM de type XBTN410, XBTN401, XBTR410 et XBTR411 (connecteur femelle SUB-D25 contacts) est :
- XBTZ938 de longueur 2,50 m
Publié pour: Schneider Electric France