La mise en Run (ou en Stop) de l'automate PL7 ( Premium et Micro) est possible par le menu AP -> Commande à un automate.
Dans la fenêtre " Commande à un automate ", cliquer sur :
Illustration :
Remarque : Cette méthode ne nécessite pas d'ouvrir ou de transférer l'application depuis l'automate.
Dans la fenêtre " Commande à un automate ", cliquer sur :
- " Identifier ",
- " Envoyer commande " (la commande Run étant sélectionnée automatiquement si l'automate est en Stop)
Illustration :
Remarque : Cette méthode ne nécessite pas d'ouvrir ou de transférer l'application depuis l'automate.