UNITY PRO - ATV320 : Comment récupérer les variables associées au DTM du variateur ATV320 ?
Les variables associées au variateur ATV320 dans UNITY PRO (testé ici sur la version V11) n’apparaissent automatiquement après avoir installé le DTM.
Après avoir installé le DTM du variateur ATV320, et l’avoir configuré sous la NOC401_2, cliquer 2 fois sur le DTM ATV320.

Remarque :
La requête (I/O scanning) est automatiquement créée dans le DTM de la NOC401_2 :

Après avoir installé le DTM du variateur ATV320, et l’avoir configuré sous la NOC401_2, cliquer 2 fois sur le DTM ATV320.
- Dans la fenêtre « ATV320 fdtConfiguration » de la DTM, dans « Option Board », choisir « Modbus TCP – Ethernet IP », puis regéner l’application.
- Les variables associées au DTM installé apparaissent dans les "Types de données dérivées" :
Remarque :
La requête (I/O scanning) est automatiquement créée dans le DTM de la NOC401_2 :