Test et mise en oeuvre rapide des liaisons modbus filaires et Etherent TCP Modbus entre un automate M340 et les variateurs Altivar Process ATV600 et ATV900
La fiche jointe à ce dossier permet de mettre en oeuvre rapidement ou de tester une liaison filaire Modbus ou une liaison TCP Modbus entre un automate M340 et un variateur ATV600 ou ATV900.
Ces tests ou mise en oeuvre doivent être effectués avec un minimum de programmation et de configuration aussi bien du côté des automates que ds variateurs.