Comment configurer une liaison Modbus filaire entre le port RS485 d'un processeur M340 et un variateur Altivar ATV320?
Ce dossier détaille la configuration et la programmation minimale à effectuer pour mettre en oeuvre une liaison modbus filaire entre un processeur M340 doté d'un port RS485 et un variateur ATV320.
Le lien suivant permet d'accéder à un fichier qui décrit cette solution : Test et mise en oeuvre rapide des liaisons Modbus filaire et Ethernet TCP Modbus, Ethernet IP entre un automate M340 et le variateur de vitesse ATV320
Publié pour: Schneider Electric France