Comment configurer la fonction Auto Manu pour pouvoir commuter aisément de la régulation PID vers la variation de vitesse à partir d'un variateur ATV320 ?
Commutation régulateur PID / marche manuelle La fonctionnalité ‘’consigne manuelle‘’ permet de commuter aisément du mode PID au mode classique (et inversement) par l’activation/désactivation d’une entrée TOR associée au paramètre PAU (Aff. Auto/manu). Cette fonction n’est pas configurée par défaut.
Menu :
- COnF (Configuration)
- FULL FUn (Fonction d’appli.)
- PId (Régulateur PID)
- PAU (Affect auto/manu) = DIx (définir une entrée logique comme DI2, DI3, etc)
- PIM Référence manuel) = entrée analogique Aix, entrée analogique AIUI, bloc fonction oA0x ou entrée pulsée PI si carte option
Dès que l’entrée logique DIx paramétrée sur PAU sera désactivée (à l’état 0), le variateur se comportera comme un régulateur PID.
Publié pour: Schneider Electric France