{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Comment déconnecter les filtres CEM des variateurs ATV630 et ATV650 d'une part , des variateurs ATV930 et ATV950 d'autre part ?

Dans le cas où un variateur ATV600 ou ATV900 doit être mise en place sur une installation avec un régime de neutre IT, il peut être nécessaire de déconnecter les filtres CEM.

Explication

Les variateurs sont équipés d’un filtre CEM intégré pour permettre l’atténuation des radio-perturbations rayonnées induites par la variateur par le découpage MLI de son pont puissance sortie. De ce fait, ils présentent un courant de fuite à la terre.

Si l’installation est en régime IT et si le courant de fuite crée des problèmes de compatibilité avec l’installation (dispositif de courant résiduel ou autre), il sera nécessaire de choisir un contrôleur d’isolement qui sera capable de reconnaitre ces courants de fuite et donc de les ignorer (XM200 ou équivalent).
S’il n’est pas possible d’installer le contrôleur d’isolement correct, il sera alors nécessaire de limiter ces problèmes de compatibilité en déconnectant ce filtre CEM, opération effectuée en retirant les vis comme indiqué ci-dessous.


Attention

Il est à noter que, dans cette configuration, l’appareil ne satisfait pas les exigences de la norme CEM selon la norme IEC 61800-3.

Schneider Electric France

Pièce(s) jointe(s)
FAQ Filtre CEM ATV600 et ATV900.pdf [329.53 KB]
En savoir plus
Gamme:
Les articles qui pourraient être utiles
En savoir plus
Gamme: