Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelle embase Telefast faut-il utiliser avec le module analogique M340 BMXAMO0210 ?
L’embase Advantys Telefast ABE7CPA21 est compatible avec le module de sortie BMXAMO0210.
Deux des quatre voies de l'embase seront inutilisées.
Remarque :
la référérence ABE7CPA421 figurant dans le manuel de mise en oeuvre (05/2010) n'existe pas.
Deux des quatre voies de l'embase seront inutilisées.
Remarque :
la référérence ABE7CPA421 figurant dans le manuel de mise en oeuvre (05/2010) n'existe pas.
Published for:Schneider Electric France
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
En savoir plus