Comment activer ou désactiver une ou plusieurs sections programmes sous Unity Pro ?
Sous Unity Pro, il est possible de créer plusieurs sections programme.
Il est quelquefois utile d'exécuter une ou plusieurs sections sans exécuter certaines autres.
Pour cela, Unity Pro permet de conditionner l'exécution d'une section programme à partir d'une variable de type BOOL.
La méthode est la suivante :
- créer une variable de type BOOL,
- depuis le navigateur projet de Unity Pro, cliquer-droit sur la section programme à conditionner,
- sélectionner "Caractéristiques" puis choisir l'onglet "Condition",
- dans le champ "Variable", sélectionner la variable de type BOOL créée précédemment .
Maintenant la section programme est conditionnée par une variable de type BOOL.
Si la variable prend la valeur "1" alors la section programme est activée.
Dans le cas contraire, elle est désactivée.
Illustration :