{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Pourquoi PL7 Pro retourne le message "Reconfiguration impossible. Le nombre max. (1) des connexions réseaux est dépassé." ?
Ce message, retourné par PL7 Pro lors de la validation d'une configuration, indique que le nombre de connexions réseaux dans la configuration est supérieur à celui supporté par le processeur.

Les réseaux à prendre en compte comme connexions réseaux sont :
  • Ethernet
  • Fipway
  • Modbus Plus
  • Ethway

Exemples :
  • Configuration avec un processeur TSXP57153M (1 connexion réseau max) :
    Une configuration avec un coupleur Ethernet TSXETY4103 et une carte PCMCIA de communication Fipway TSXFPP20 ne sera pas possible car le nombre de connexions réseaux est ici de 2.
  • Configuration avec un processeur TSXP572823M (1 connexion réseau max) :
    Ce processeur intègre un port Ethernet comptant comme 1 connexion réseau, Il ne sera donc pas possible d'ajouter un autre réseau.
  • Configuration avec un processeur TSXP57303AM (3 connexion réseau max) :
    Une configuration avec un coupleur Ethernet TSXETY4103 et une carte PCMCIA de communication Fipway TSXFPP20 sera possible car le nombre de connexions réseaux est ici de 2 pour 3 autorisé.

Remarque :
Une liaison série Modbus ou Uni-Telway est à comptabiliser dans les voies métiers et non pas dans les connexions réseaux.

Schneider Electric France