Comment configurer un récepteur sans fil Harmony ZBRRA ou ZBRRD ?
Les récepteurs concernés sont :
- ZBRRA : Récepteur avec - 2 sorties relais tpe RT 3A.
- ZBRRD : Récepteur avec 4 sorties PNP, 200 mA /24 V.
Jusqu’à 32 émetteurs peuvent être appairés à un récepteur Harmony ZBRRA ou ZBRRD.
Les récepteurs Harmony ZBRRA/ZBRRD utilisent le protocole ZigBee, qui est distinct du Wi-Fi.
Une création de réseaux ZigBee maillés avec plusieurs antennes (ZBRA1) et passerelles (ZBRN1) pour étendre la portée et la fiabilité du réseau est réalisable.
This article c
contains a video
Publié pour: Schneider Electric France