Le bouton arrêt d'urgence conditionné dans la boite à boutons de référence XB5RALK178F est conçu pour apporter deux services :
- Intégration dans une chaine de sécurité car il dispose de deux contacts à ouverture "O" ( ancienne dénomination Normalement Fermé :NF), ces contacts câblés en filaire permettront de fournir les informations nécessaires à tout module de sécurité (modules Preventa) mais aussi aux contrôleurs et automates de sécurité, ceci afin d'être conforme à la Directive Machine.
Dans le cas d'installation simples, il est possible en filaire de définir rapidement l'origine de l'AU actionné en utilisant une entrée différente pour chaque module de sécurité mais cette solution devient vite très onéreuse en câblage, dans la plupart des cas, il est prévu câbler en parallèle ou en série les boutons Arrêt Urgence, l'inconvénient étant la difficulté à déterminer rapidement quel AU a été actionné
- Renseigner une commande (automate M221, M340, M580) via la technologie sans fil Zigbee,
Toutes les boites à boutons référence XB5RALK178F sont repérés par un identifiant unique et lorsque un AU d'urgence sur l'une d'elle est actionné, l'information ( identifiant de l'AU + état du poussoir : Ouvert ou Fermé ) est transmise immédiatement par radio à un point d'accès unique ZBRN,
Le point d'accès ZBRN récupère tous les informations (identifiant de l'AU, état de l'AU) et les transmet à un HMI via une liaison classique Modbus filaire ou Ethernet TCP Modbus afin que l'agent de maintenance puisse discriminer quel AU a été activé.
Publié pour:Schneider Electric France