Consulter la FAQ

SoMachine V4.2 : Comment obtenir un démarrage automatique des automates M251 M241 dès la mise sous tension ?

Date de publication : 06 novembre 2018


Pour obtenir un démarrage automatique des automates M251 M241 dès la mise sous tension en cas d'utilisation du logiciel SoMachine V4.2, il est nécessaire d'aller dans Logic Builder puis dans le menu suivant :

MyController => Onglet : Réglages de l'API => Options de mode de démarrage => Sélectionner : Démarrer en mode RUN.


 

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.