Consulter la FAQ

Que signifie l'erreur "l'équipement retourne le code erreur 02H" pour les écrans Magelis connecté à un automate ?

Date de publication : 17 juin 2020


L'erreur 02H affiché sur le l'écran Magelis après sa connexion correspond au libellé suivant :
ILLEGAL DATA ADDRESS = L’adresse des données reçue dans la requête n’est pas une adresse autorisée pour le serveur (ou l’esclave).

Ce message d'erreur est dû à la tentative d'accès du Magelis à un esclave à une adresse qui :
  • n'est pas définie,
  • qui est inaccessible,

mais aussi qu'il pourrait y avoir une erreur avec la carte de communication de l'automate.
 
Il est alors nécessaire de vérifier les références de câbles ou les paramètres de communication inscrits dans le pilote dans le gestionnaire d’entrées/sorties de Vijeo Designer 

Il est à noter que, dans la plupart des cas, cette erreur correspond à une ID d’unité de 255 dans le pilote dans le gestionnaire d’entrées/sorties. Le fait d'écrire un ID d’unité inférieur à 255 corrige ce problème.

 

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.