L'automate TSX Micro peut-il redémarrer automatiquement en RUN suite au chargement de l'application ?
Non.
Suite à un chargement de l'application dans l'automate, celui-ci effectue un démarrage à froid forcé à STOP même si l'option 'démarrage automatique en Run' est cochée dans la configuration de PL7.
Suite à un chargement de l'application dans l'automate, celui-ci effectue un démarrage à froid forcé à STOP même si l'option 'démarrage automatique en Run' est cochée dans la configuration de PL7.