Consulter notre FAQ
Comment remplacer un esclave AS-i défectueux sur le bus AS-i dont le maitre est un TSXSAY1000 ?
Lorsqu'un esclave est déclaré en défaut, il est possible de le remplacer de façon automatique par un esclave de même type.
Il s'effectue sans arrêt du bus AS-i et sans manipulation particulière dès lors que le service Adressage automatique est actif (ce service est activé en cochant la case "Adressage automatique" dans la configuration du coupleur TSXSAY1000).
Deux possibilités peuvent se présenter :
Il s'effectue sans arrêt du bus AS-i et sans manipulation particulière dès lors que le service Adressage automatique est actif (ce service est activé en cochant la case "Adressage automatique" dans la configuration du coupleur TSXSAY1000).
Deux possibilités peuvent se présenter :
- l'esclave venant en remplacement est programmé avec la même adresse à l'aide du programmateur de poche, et possède le même profil que l'esclave défectueux. Il sera donc inséré automatiquement dans la liste des esclaves détectés (LDS) et activés.
- l'esclave venant en remplacement est vierge (adresse 0, esclave neuf) et possède le même profil que l'esclave défectueux. Il prendra automatiquement l'adresse de l'esclave remplacé et sera donc inséré dans la liste des esclaves détectés (LDS) et dans la liste des esclaves actifs (LAS).
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: