En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Quel profil déclarer dans la configuration du bus FIPIO sous Unity Pro ou PL7 pour attacher un îlot STB STBNFP2212 ?

Le profil FIPIO à déclarer dans PL7 ou Unity Pro dépend du nombre de mots d'entrées / sorties utilisés sur le bus de terrain par l'ilot Advantys.

Cas où le nombre de mots est fixé par le programmeur :

  • Sous Advantys, créer un ilot STB avec la NIM Fipio STBNFP2212 puis,
  • sélectionner 2, 8 ou 32 mots dans la configuration de la NIM : paramètres > listes de paramètres NIM > mots de contrôle du gestionnaire de bus de terrain.
  • Dans la configuration du point de connexion du bus Fipio  sous PL7 ou Unity Pro, sélectionner le profil STB NFP 2212 2W ou STB NFP 2212 8W ou STB NFP 2212 32W dans la famille Advantys STB.
Cas où le nombre de mots est fixé automatiquement par le logiciel Advantys :
  • Créer un ilot STB avec la NIM Fipio STBNFP2212
  • Sélectionner 'automatique' dans la configuration de la NIM : paramètres > listes de paramètres NIM > mots de contrôle du gestionnaire de bus de terrain
  • Noter le nombre de mots d'entrées / sorties utilisés par le bus de terrain. Cette indication figure dans l'onglet ' Image de bus terrain ' de la fenêtre ' Aperçu d'image d'E/S ' accessible depuis le menu ilot
  • Dans la configuration du point de connexion du bus Fipio sous PL7 ou Unity Pro, sélectionner le profil STB NFP 2212 2W ou STB NFP 2212 8W ou STB NFP 2212 32W dans la famille Advantys STB en fonction du nombre de mots précédemment déterminé.

Remarque :
Sous PL7 si la version est inférieure à V4.5 SP5 alors la bibliothèque Fipio STB Advantys n'existe pas.
Dans ce cas, prendre les profils FRD C2 P ou FSD C8P ou FED C32 P situé dans la Famille STD_P.

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies