{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle référence peut remplacer la référence STBPDT3105 qui n'est plus commercialisée ?

Article available in these languages: Français, Néerlandais

La référence STBPDT3100 est un distributeur d'alimentation qui fait partie des constituants d'un ilot d'entrées sorties déporté Advantys STB.
La référence STBPDT3100K peut remplacer la référence STBPD3105K qui n'est plus commercialisée depuis décembre 2012 et la référence STBPDT3105 arretée en 2009.
La référence STBPDT3100K est un kit qui comprend le module STBPDT3100, l'embase et les borniers de raccordement.
Le distributeur d'alimentation STBPDT3100 comprend deux borniers, repérés IN et OUT sur le module, pour dissocier l'alimentation des modules d'entrée et l'alimentation des modules de sortie alors que le module STBPDT3105 ne comprend qu'un seul bornier de raccordement de l'alimentation des modules d'entrée et de sortie.
La câblage est à modifier pour fournir une alimentation sur les deux borniers du module STBPDT3100.



Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus