Les 2 appareils permettent la mise sous tension ou hors tension d’une charge, par des ordres maintenus, impulsionnels et/ou par un automate via un Smartlink et l’option TI24.
Ils intègrent aussi la fonction sectionnement et sont consignables par cadenas sans accessoire complémentaire.

Les principales différences en terme de choix de la solution:
Ils intègrent aussi la fonction sectionnement et sont consignables par cadenas sans accessoire complémentaire.
- La télécommande RCA en agissant directement sur le maneton du disjoncteur iC60 par le biais d’un système de motorisation
- Le Reflex iC60 en agissant sur un actionneur de puissance bistable intégré et non pas sur le disjoncteur.
Les principales différences en terme de choix de la solution:
- Le nombre de manœuvres ouverture/fermeture de 50.000 cycles sur le REFLEX versus 10.000 pour la télécommande RCA
- Le RCA permet un réarmement du disjoncteur à distance lors d’une ouverture sur défaut électrique
- La télécommande RCA permet de piloter la totalité des disjoncteurs de la gamme iC60, l’offre REFLEX est limitée à l’iC60N et H (jusqu’à 15kA) et n’intègre pas tous les calibres et courbes de déclenchement.
- Le REFLEX étant une solution intégrée diminue les temps de mise en œuvre.
Publié pour:Schneider Electric France