En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Comment câbler un potentiomètre sur l'entrée Ai2 d'un variateur Altivar ATV340 de taille 1 à 3 ?


Le câblage de la partie commande d'un variateur ATV340 est différent suivant sa taille. Ce variateur peut être décliné en cinq tailles d'encombrement réparties en tailles de puissance de sortie comme détaillées ci-après :

  • taille de 1 à 3 : variateurs jusqu'à 22 kW,
  • taille 4 et 5 : variateurs jusqu'à 75 kW.

Ce dossier ne concerne que les variateurs de taille 1 à 3 qui possèdent une entrée analogique différentielle sur Ai2.

Si l'entrée analogique Ai1 habituellement dédiée au câblage d'un potentiomètre est déjà utilisée, il sera possible de le câbler sur le port Ai2.

Pour information, les potentiomètres compatibles avec les entrées analogiques Ai1 et Ai2 ont une valeur résistive comprise entre 2.2 kOhm et 10 kOhm (exemple de potentiomètre Schneider : SZ1RV1202 ou équivalent).

Le câblage sera effectuée de la façon suivante :

1) le maxi du potentiomètre sera câblé sur le +10V du variateur,
2) le mini du potentiomètre sera sur câblé la borne COM du variateur,
3) Curseur du potentiomètre sur borne Ai2+ du variateur,
4) Ne pas oublier de câbler le Ai2- au COM.


Schéma câblage

Schneider Electric France