Consulter la FAQ

Quelle est la différence entre une bobine basse consommation et une bobine à courant continu?

Date de publication : 21 avril 2020


Une bobine basse consommation est une bobine qui consomme moins d'énergie (à l'appel comme au maintien ) qu'une bobine à courant continu.
Cette bobine peut être pilotée directement par des sorties statiques automates (souvent en 24Vdc).

Il est possible de rajouter des blocs de contacts auxiliaires mais uniquement en frontal et avec 2 contacts maximum (LADN20, LADN02 ou LADN11).

Seuls les contacteurs tripolaire LC1D09 à LC1D38 et tétrapolaire LC1DT20 à LC1DT40 peuvent avoir des bobines basse consommation.
La référence du contacteur avec une bobine basse consommation finit par un 'L' (ex : LC1D09BL).




 

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.