Quelle référence de lecteur de code à barres est compatible avec les afficheurs Magelis programmés avec Vijeo Designer ?
Les afficheurs Magelis des gammes XBTGT, HMIGTO, HMISTU, HMISTO, HMISCU, HMIGTU sont programmés avec Vijeo Designer.
Ils peuvent prendre en charge la lecture de code à barres via un lecteur série ou dans certains cas USB.
L'annexe 5 « Spécifications du matériel » de l'aide en ligne du logiciel Vijeo Designer propose une section 5.8 « Lecteurs de code à barres pris en charge par les plateformes matérielles » avec une liste de lecteurs de code à barres qui ont été testés.
Cette même annexe 5 « Spécifications du matériel » de l'aide en ligne de Vijeo Designer propose des sections « Fonctions prise en charge par plate-forme matériel » dans lesquelles type de cible par type de cible la compatibilité avec la fonction lecteur code barre Série ou USB est précisée.
La communication par port série est à privilégier quand c’est possible.
Publié pour: Schneider Electric France