Quel adaptateur choisir entre ancienne génération et nouvelle génération CANALIS KSA ?
Pour assurer la jonction des CANALIS anciennes et nouvelle génération, quatre adaptateurs ont été prévu dont voici les références :
- KSA250FA4,
- KSA400FA4,
- KSA500FA4,
- KSA800FA4.
Le choix s'effectuera suivant le schéma ci-après :
Important !
Pas de solution d'adaptation pour la génération IP40 des calibres 100A, 160A et 250A.
Le calibre 315A, arrêté en 1997, était de même dimensions T2 que les calibres 400A et 500A.
Publié pour: Schneider Electric France